המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What size speed potentiometer to use on the Schneider Electric VFDs?
Issue:
Speed potentiometer size to use on Schneider Electric VFDs.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 12, Altivar 212, Altivar 32, Altivar 58

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The Schneider Electric VFDs will work with any potentiometer with a rating from 1k Ohms to 10k Ohms.

Schneider Electric VFDs? | שניידר אלקטריק ישראל