המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to "Move" One Variable to Another in SCADAPack Workbench (ST, FBD and LD)

Some PLC programming applications have a "move" block to perform the task of assigning one variable to another. In SCADAPack Workbench (CAM3 & CAM5) ,there are multiple programming language options as it is an IEC 61131-1 environment. Each of these languages have their unique way of performing a "move" command.

In the following examples, it is assumed you have declared local variables for each POU (Program Organization Unit)

1

Function Block Diagram (FBD)

2

Structured Text (ST)

3

Ladder Diagram (LD)

4





שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: