המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Why do the Quantum high end CPU Eth Coprocessor and the 140NOE, when they ioscan the same DIO toward %I, end with reversed result
20 years ago, the 2 products were designed differently, one is little endian while the other is big endian.
the customer is advised to always store the ioscan result in %MW instead of %I not to face this issue.