המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to put a security seal on PLM enclosure type NSYPLMxxV
To put a security seal on the PLM enclosure type NSYPLMxxV follow the next operating mode :
1) Close the door.
2) Remove the key.
3) Rotate the plastic cap.
4) Introduce the security seal in the hole on the bottom of the handle.
5) Lock the security seal.

See also attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
How to put a security seal on PLM enclosure type NSYPLMxxV.pdf [243.09 KB]