המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to install Somachine OPC server from the Somachine v4.1 installation disk?
Issue:
How to install SoMachine OPC server from the SoMachine v4.x installation disk?

Product Line:
SoMachine v4.1, v4.2, v4.3

Resolution:
Instructions for SoMachine v4.1, v4.2, and v4.3:
1) Install the SoMachine Configuration Manager.
2) Launch the SoMachine Configuration Manager
3) Select [Customize Install]
4) Tick the checkboxes for OPC and Gateway.
5) Select the [Apply Now] button.  This will install the SoMachine OPC and Gateway components.