המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the equivalent for NSC250S and NSC160S breakers in Global offer ?
NSC MCCB breakers are a Chinese local offer.

The NSC250S and NSC160S have breaking capacity 18KA.

They can be replaced by NSX B (25KA) breaker TM-D trip unit or the EasyPact EasyPact EZC250F (18KA )with trip unit 160 and 250.

Please note that the dimensions and some performances are not the same.