המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
I updated the time of my CPU with the time of my PC, and I see a difference between the two.
The PC doesn't manage the automatic adjustement clock for the daylight saving time.
In Windows®, set the option "Automatically adjust clock for daylight saving time".