המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How are the data exchanged when using Fast Task in a M580 HotStandby system
On each FAST task, variables are exchanged to the standby, but only the variables that are managed by the FAST, not all.