המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
No event in diag buffer when standby PLC is set to STOP via HSBY DDT in M580 HSBY System
Diag buffer display info about Local PLC only no info related to remote PLC. In order to retreive the diag from remote, use the reverse registers.