המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
VA consumption for Link150
VA consumption for two different ports is as follows :
For 24 Vdc Mode : 24 Vdc,130 mA

For PoE Mode : 48 Vdc, 65 mA