המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number for the Quantum Backplane Mounting Bracket?
Issue
Part number for Quantum Backplane Mounting Bracket

Product Line
Modicon Quantum

Resolution
The part numbers for the Quantum Backplane Mounting Bracket are listed below:

1) 140XCP40100 125 mm Bracket.
2) 140XCP40200 20 mm Bracket.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Quantum_Mounting_Bracket.pdf [53.37 KB]