{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does Vijeo Designer v6.2 supports Windows 10?
Issue:
Is Vijeo Designer version 6.2 Windows 10 compatible?

Product Line:
HMI, Magelis, Vijeo Designer

Environment:
Windows 10

Cause:

Resolution:
Starting from Vijeo Designer 6.2 SP6, Windows 10 will be supported officially. All the documentation has been updated to reflect this in the Help menus and manuals.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: