המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the Altvar drive operate with 2 remote HMI's?
Issue:
Connecting 2 HMI´s on an Altivar Drive.

Product Line:
ATV61
ATV71
ATV630
ATV930

Environment:
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
No, The drive does not support 2 HMI's connected at one time.