המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to get the day of the week by program in M580 application ?
For M580 PLC, the DAY_OF_WEEK EF is not available and the system word %SW49 is giving the Day of the week in UTC Time format. To get it in Local time you can import the attached DFB the output is giving the day of the week in the Local Time (defined by the Project Settings->General->Time (Time Zone))
  • 1 = Monday
  • 2 = Tuesday
  • 3 = Wednesday
  • 4 = Thursday
  • 5 = Friday
  • 6 = Saturday
  • 7 = Sunday
DFB in attachment

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
day_of_the_week.zip [921 Bytes]