המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
If some desired value can be taken as the "base-level" of PIDFF
Question:
Customer would like the current valve position at the start of PIDFF block to be taken as the "base-level" output for the this block and it varies the output from there based upon setpoint and tuning parameters, is this possible?

Answer:
Customer could make use of the out_inf or out_min to achieve this base output value.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
pidsnap.png [18.85 KB]