המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How many digital inputs and relay outputs come on the ATV312 drives?
Issue:
ATV312 digital inputs and relay outputs.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Digital input and relay outputs are on the drive.

Resolution:
6 digital inputs    LI1 thru LI6
2 relay outputs   R1 and R2 relays
3 analog inputs   AI1, AI2 and AI3
1 analog output   AO

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV312 Installation bbv46391.pdf [1.89 MB]