המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Why do I get ProWORX 32 error message - "No Authorization Found, ProWORX 32 will now close"?
Issue
"No Authorization Found, ProWORX 32 will now close" error message in ProWORX 32

Product Line
ProWORX 32

Resolution
See the attached screen shot for the exact error message. The reason you get this error message is because you have installed the ProWORX 32 Server package, but have been authorized for the ProWORX 32 Client package. To clear the error message, uninstall the ProWORX 32 Server software, then reinstall the ProWORX 32 Client version software.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Error Screen Shot.zip [8.39 KB]