המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the replacement filter boards for the ATS48 soft starters?
Issue:
Needs the replacement filter boards for the ATS48 soft starters.

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
ATS48D17Y – ATS48C32Y

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement filter board is selected based on the ATS48 part number.
There is one filter board per ATS48.
See the attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS48 filter boards.pdf [186.62 KB]