המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which systems can I configure using Config ELEC?
Config ELEC handles the configuration of the following systems :
• Wiserlink with a MIP.
• Acti9 Smartlink ELEC
Wiserlink without MIP, WiserSmart, Acti9 Smartlink SI (between others) are not supported.