המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to connect eSetup to the physical product ?
If the system is already connected to the ADSL modem, no need for additional accessories to connect eSetup to the product.
If not, you need to use a Wifi access point (for example WIFER by Schneider Electric - commercial reference : TCSEGWB13FA0.)
For more details, consult the embedded help within the application.