המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What can cause on OC1 fault on the ATV21 and ATV212 drives?
Issue:
OC1 fault on ATV21 and ATV212 drives

Product Line:
Altivar ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Over current during acceleration

Resolution:
Increase the ACC time or the ACC2 time
Try adjusting the PT parameter
Enable catch on the fly F301= 4
Try adjusting the switching frequency F300
Set F316 parameter to 1 or 3