המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the replacement temperature sensors for the ATS48 soft starters?
Issue:
Part number of temperature sensors for the ATS48 soft starters?

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
All models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement temperature sensor is selected based on the ATS48 part number.
There is one sensor per ATS48.
See the attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS48 Temp Sensor.pdf [187.97 KB]