המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Are fast screws sufficient to ensure the holding of the frame of my Resi9 Electrical Panel on Trunking system?
Yes, the screws supplied with the chassis are sufficient (installed according to the description in the manual).
For more details please click on :https://www.se.com/ww/fr/FR/download/document/NHA7467001