המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I use the Resi 9 doors on my old Opale Electrical Panel?
There is a retrofit kit that allows a change on the Front of existing Opale Electrical Panel with a new Resi9 Front Panel . This may allow the end user to benefit from the aesthetics of the Resi9 Electrical Panel  and particularly its doors finishing.