המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can i use Opale components on the Resi9 range ?
Yes, there are some usable components of Opale on Resi9:
Terminal and terminal holder
Control panel and control block (without fixing  with quick screws)

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Opale component compatible with Resi9.xlsx [9.19 KB]