המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is the XVU stacklight rated for outdoor application?
We don't recommend customers to use XVU for outdoor application.
The IP level (IP65) is not rated to UV protected.