המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How is the ATV61/ATV71 minimum speed setting adjusted?
Issue:
Adjust minimum speed on ATV61/ATV71.

Product line:
ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Modify speed reference

Resolution:
Go to the Simply Start or Settings menu.  Find parameter Low Speed and set to the desired minimum speed reference.