המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is ATS48 compliant with Lloyds Register or DNV?

Issue:
Where can I confirm if the ATS48 is compliant with Lloyds Register or DNV?

Product Line:
ATS48, Altistart 48

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
ATS48 is compliant to Lloyds Register .
The certificate is attached to this document.

Concerning DNV, the ATS48 is compliant to DNV.
The certificate is available on DNV website, at link:

https://approvalfinder.dnv.com/TAE00001AZ?filterMode=both&searchText=TAE00001AZ

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS48_LR Certificate.pdf [632.14 KB]