המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which Magelis iPC will have Windows Server operating system?
Issue:
Which Magelis iPC will have Windows Server operating system?

Product Line:
HMIRSPSXR6T01, HMIRSPSXR6S01, HMIR Rack PC, Windows Server

Resolution:
From the 4/2016 catalog, only the Rack PC (HMIR) will come with Windows Server 2008 and 2012 R2.