המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Why the two BMENOC03x1 modules get the duplicated IP after M580 HSBY swap by DDDT command: ECPU_HSBY_1.CMD_SWAP?
Question:
Why the two BMENOC 03x1 modules get the duplicated IP after M580 HSBY swap by DDDT command: ECPU_HSBY_1.CMD_SWAP?

Answer:
This is a known issue on BMENOC 03x1 v2.04, issue is fixed on version 2.06.