המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I interpret the Raw Value range of the pt 100 (.3850) on the 140ARI03010 ?
Using the pt 100 (.3850) on the 140ARI03010 .

Temperature                 Raw Value                Ohms

-200C                           -7529                        18.5
+850C                           31985                      390.41