המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does the "EU" suffix on a ATV630 drive indicate?
Issue:
"EU" suffix on an ATV630 drive

Product Line:
Altivar Process drive

Environment:
ATV630 / ATV930

Cause:
EU Suffix

Resolution:
ATV*30///EU indicates a IP55 Nema 12 drive with switch.