המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is SoMachine V4.1 SP2 compatible with Windows 10?
Issue:
SoMachine V4.1 SP2 windows compatibility

Product Line:
SoMachine

Resolution:
SoMachine V4.1 SP2 supports Windows 7, 32 and 64 bit, as well as Windows 8.1, 32 and 64 bits only.
SoMachine V4.2 supports Windows10.