המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I convert an Integer to a Real using SoMachine basic V1.5 SP1?
To convert an INT to REAL you can use this syntax in an operate block:

%MF10:=INT_TO_REAL(%MW2)