המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What's the limitations of XVU pulse signal units?

Article available in these languages: French

The limitations of pulse signal units as below:
1. XVUC29P and XVUC9VP doesn't support AC body.
2. XVUC29P and XVUC9VP only support maximum 4 layers.
3. XVUC29P cannot used with XVUC9V.
4. XVUC29P only can use under single color light units, if it is used with them together.