המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the total harmonic distortion (THD) information for the ATV212 drives?
Issue:
ATV212 total harmonic distortion (THD) information.

Product Line:
Altivar ATV212 and S-Flex 212 drives

Environment:
All

Cause:
THD  ATV212 information

Resolution:
You can find reduced harmonics data on the ATV212 drives in 8800DB0702R06/11 bulletin.  See attachment.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ReducedHarmonicsTechnologyinAltivar212AdjustableSpeedDriveControllers.pdf [132.4 KB]