המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What Ethernet communication protocols are available for M221 controllers with an Ethernet port?
TM221CE*** and TM221ME*** controllers have an embedded RJ 45 Ethernet port (10/100 Mbps, MDI/MDIX) with Modbus TCP (Client/Server), EtherNet/IP (adapter), UDP, TCP protocols.