המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What causes the error: Mismatch Type with reference variables in Vijeo Designer v6.2?
Issue:
What causes the error: Mismatch Type with reference variables in Vijeo Designer?

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
The issue could be that the reference tag was referencing itself initially and that is not valid.  Or the reference tag is referencing a different datatype.