המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Communication ports in Sepam series 80
In this FAQ it is explained that SEPAM series 80 has got 2 communication port.
Altough there are 3 physical ports for communication, in SFT 2841 we could configure just 2 of them.
For more information please see the attached file.
AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
FA303124.pdf [234.29 KB]