המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Are Power Monitoring Expert 8.0 licenses compatible with 8.1 and 8.2?
Issue
Upgrade from Power Monitoring Expert 8.0 to 8.1/8.2

Product Line
Power Monitoring Expert (PME) 8.x

Resolution
PME 8.0, PME 8.1 and PME 8.2 use the same licenses.