המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is part number for Dynamic Breaking Resistors for the ATV320 drives?
Issue:
ATV320 Dynamic Breaking Resistors part number

Product Line:
ATV320

Environment:
ALL

Cause:
Trying to find braking resistors for an ATV320

Resolution:
See the attachment for the available ATV320 DB resistors.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
DB resistors ATV320 drives.pdf [66.78 KB]