המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the dimensions of the 150 hp ATV660 drive with a harmonics filter?
Issue:
Looking for the dimensions of the 150 hp ATV660 drive with a harmonics filter.

Product Line:
ATV660

Environment:
All

Cause:
Looking for enclosure dimensions for ATV660 with harmonic filter.

Resolution:
Attached is the PDF with the drive dimensions for 150HP enclosure with harmonic filter built in.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
CR-778256.pdfHarmonic enclosure dimensions.pdf [180.7 KB]