המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What type of MIB file Sepam SNMP implementation utilizes?
Sepam SNMP implementation utilizes the industry standard MIB2 which provides information about the ACE850 communication module. ACE module only supports MIB2 because the information it provides is pretty basic which is why it does not require any MIB file. Please see the attachment for the list of information being provided.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Sepam SNMP Configuration.pdf [65.5 KB]