המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you set up the ATV312 for auto manual control?
Issue:
ATV312 setup for auto, manual control

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Want to set up an 3 position switch for HOA control.

Resolution:

CTL menu
Fr1 = Ai1
Fr2 = AI3
RFC = LI3

You will need to also turn off preset speeds:
FUN menu
PSS
PS4 set to no
PS2 set to no