המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the largest SD card we can use for the HMIG3U?
Issue:
What are the specifications of the largest SD card we can use with the Magelis HMIGTO and HMIG3U?

Product Line:
HMIG3U, HMIGTO series

Resolution:
The largest SD card that can be used with the HMIGTO and HMIG3U is 32GB formatted as FAT32.