המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the conduit entry kit part number for the ATV320 drives?
Issue:
Conduit entry kit part number for an ATV320

Product Line:
ATV320

Environment:
All models

Cause:
Provides Nema Type 1 enclosure rating.

Resolution:
Refer to document# NVE6019903 for conduit kits (attached).

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Conduit kits NVE60199_03 ATV320.pdf [14.54 MB]