המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What do I get an Error ID 2034 in Vijeo Designer?
Error ID 2034 is cause when the number of User Data Type exceeds 200.
Unfortunately there is no way to select All and Delete All. You will need to delete each User Data Type manually.

When exporting your Unity Variables you may want to unchecked DDT and or DFB. UDDT Dialog