המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What terminal do you use for run status and fault status?
Issue:
Run status and fault status terminals.

Product Line:
ATS22

Environment:
All

Cause:
Run status and fault status terminations

Resolution:
For run status they are wired to terminals 52 & 53
For fault status they they are wired to 40 & 41