המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Sepam LPCT - is it possible to adjust the Nominal Current value to adapt the measurement range to a different current level?
In some situations, the user may be interested in a specific current range that is different compared to the default value.

Please see the attached file for a detailed explanation of how to set up Schneider low-powered current transformers (LPCT) for use with Sepam relays.

AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
LPCT Sepam EN.ppt [2.25 MB]