המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How many Modbus/TCP client connections can you have on the M221?
Issue:
How many Modbus/TCP client connections can you have on the M221?

Product Line:
Modicon M221, Modbus server, Modbus client

Resolution:
The M221 Ethernet as a Modbus TCP Server will support a maximum of 8 Client connections.